结果:找到"监控 ",相关内容295条
- 监控摄像头频繁掉线处理办法
- 实际工作中,安装了监控摄像头后,工作正常,突然掉了下来。过了一会儿,我又上线了,然后在你不注意的时候莫名其妙地掉了下来。让我们很生气。那么该如何解决网络摄像头或网络设备网线频繁断线的问题?网络监控设备掉线处理解决办法首先我们应该先检查设备本身的电源是否稳定可靠,是否是由于设备本身的供电不足导致不断重启设备。第二,检查网线设备所连接的开关,尤其是当监控网络成批掉落时。我们首先要检查交换机设备本身是不是有故障,是因为交换机本身故障,我们应该更换交换机。第三,我们需要检查从网线掉线设备到交换机的网线长度。如果网线超过100米,如果超过100米传输距离我们应该考虑是不是网线过长导致网络掉线,这里我们...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 网络掉线,监控掉线,监控,综合布线 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-29 15:34:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 私家别墅安装安防监控系统有哪些需要注意的地方?
- 现在人们的生活水平越来越高,在别墅中的成功人士享有自己的私密空间。相对独立的环境、舒适的生活让居住者远离人群纷扰,但是,也有一个问题随之而来了,那就是别墅的安全问题。因其居所的相对独立,邻里间的空间距离也比较远,因而别墅的安防就显得尤为重要。那么,私家别墅安装安防监控系统又有哪些需要注意的地方呢?下面就和大家分享一套「别墅综合安防解决方案。别墅环境的监控特征独门独户别墅一般都是独门独院,监控需求有外围、庭院、围墙、车库、地下室等各类区域。外围空旷无阻碍常采用低矮围墙或者灌木丛作为周界,可疑人员容易翻越。占地面积大别墅一般都配有大的庭院,如果有客人到访,往往需要出门迎接,访客等待时间长,因而需...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 安防 安防监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 14:10:00
- 加油站监控安防系统设计方案
- 在国家“互联网+”战略的引导下,各个行业都在积极参与到“互联网+”行动中,互联网技术和资本推动移动互联网、物联网、大数据等与传统行业结合,开创新的发展模式。而物联网作为互联网的延伸,利用通信技术把人与物、物与物相互连接,实现万物相连。加油站作为机动车油箱充装汽油、柴油的专门性经营场所,属于安全防范重点单位。加油站内人员车辆流动比较频繁。加油站为一级防火单位,由于防火措施不到位或者人为纵火原因,造成火灾的比比皆是,给国家财产、人身安全造成重大损失,单靠以往的人防已远远不能满足要求。加油站内大量的易燃油品,更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代化的高科技技术手段,组成全方位安全防范系统是必不...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 安防方案 安防监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-23 13:45:00
- 超市网络视频监控系统解决方案
- 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超市监控 监控方案 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
- 连锁店面网络监控解决方案
- 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 监控系统 监控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
- 监控线材与设备应该如何选择
- 安防监控市场在如今的生活中发展得越来越好了,越来越多的智能安防设备被人们所接受,监控布线的趋势也是在不断的壮大中成长改进着。但是这时候就会出现一些列的问题,需要我们来解决,问题的种类包含了视频监控布线的方方面面,这也是我们积累宝贵经验的一种途径,因此需要引起我们足够的重视,一旦不重视往往会导致更大的事故发生。下面我们就来了解一下关于视频监控布线方面的注意事项。监控线材与设备应该如何选择1、同轴电缆模拟视频监控系统中多采用同轴电缆传输模拟视频信号,线材多采用SYV75-3,SYV75-5的。这两种规格的线材线径不同,传输距离也有所不同,75-3可传输200米左右,75-5可传输500米左右,超...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 线材 网线 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-12 15:51:00
- 光纤基础知识详解
- 根据使用场合的不同,分为室内光缆,室外光缆,分支光缆,配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模,所以监控一般使用单模光纤。单模光纤:只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。多模光纤:能传输多种模式光信号的光纤,为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。光纤的构造通讯用光纤是由通过内部反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-08 16:40:00
- 湿度控制开关
- 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电压监控 湿度控制器 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
- 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
- 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。 数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 监控系统 数据中心 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
返回